Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM
器件型号: BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM
大家好!
我之前使用 ML12170 电池生成了一个 golden 文件。
这次、我尝试通过运行学习周期为新电池 (6m10B、10Ah) 生成一个 golden 文件。 但是、Update Status(更新状态)保持在“04“、并且不会发生变化。
在这种情况下、我没有请求新的化学物质 ID、而是使用了误差大约为 3.2%的现有化学物质 ID。
这可能是学习循环未能成功完成的原因吗?
另外、是否有任何寄存器或配置设置 、如果设置不正确、会阻止更新状态的进行?
电池配置为 4 节串联电池、标称电压为 6V、容量为 10Ah。
我将附加 gg 文件和日志数据。 如有任何建议或建议、我将不胜感激。
6m10B.gg.xlsx
6m10B 周期 Log.xlsx
此致、
柳介