This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:如何在编程后验证写入 TPS25751 外部 EEPROM 的数据是否正确?

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1654138/tps25751-how-to-verify-that-the-data-written-to-the-tps25751-external-eeprom-is-correct-after-programming

器件型号: TPS25751

您好团队

我的客户使用的是 TPS25751、存在使用 BIN 文件对外部 EEPROM 进行编程的问题、因此希望您提供帮助。 当客户使用第三方编程工具编写 EEPROM 时、他们有时会发现编程完成后、PD 无法正常工作。 后来他们发现此问题与编程工具有关。 Theyr 发现在有问题的 PD 芯片上、外部 EEPROM 中编程的一些值与正常 EEPROM 中的值不同。 客户还尝试切换到其他编程工具。 但是、客户仍想知道在编程后是否有任何机制或方法来验证写入 EEPROM 的数据是否正确。 例如、是否有任何类似于 CRC 校验的寄存器可以确认编程器写入 EEPROM 的内容正确且没有错误?
谢谢。
G.W
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您联系我们!

    引导标志寄存器 0x2D 将报告从 EEPROM 引导期间是否有任何错误。 请从 TRM 中查看以下内容。

    此致、  

    Aya Khedr