This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2552:反向电压保护

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1654165/tps2552-reverse-voltage-protection

器件型号: TPS2552

您好、

我正在使用 TPS2552 为电路板上由 TPS2552 使能引脚控制的外部电路提供 5V 电源。  TPS2552 的 OUT 引脚连接到外部连接器引脚。 如果 由于外部接线不正确而在该 OUT 引脚上施加 12V 或 24V 电压、TPS2552 是否能够通过其反向电压保护功能进行防止?

如果损坏、是否可以连接外部 P 沟道 MOSFET、以防止 OUT 引脚上出现反向电压?

谢谢、

Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    是的、12/24V 远远超出了该器件的绝对最大额定值、可能会对器件造成永久损坏、并且无法保证其功能正常。 可以使用 TVS 二极管来钳制电压、也可以使用阻断 FET。

    谢谢、

    Rishika Patel