Other Parts Discussed in Thread: LM2105, LM2101, LM2105EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LM2101
主题中讨论的其他器件: LM2105、 LM2105EVM
设置: 我使用 LM2105EVM 作为测试平台。 原始 LM2105 已移除、U2 位置组装了 LM2101。 还向 R10 添加了 2 Ω 电阻。 否则、电路板未进行修改。
正常运行(开关模式): 向高电平和低电平输入施加大约 100kHz 的 PWM 输入信号时、器件会按预期运行。 高侧和低侧输出经过适当调制、栅极驱动波形干净、并且在整个开关操作期间将自举电压 (VB−VS) 保持在 12V。
实验–直流高侧驱动: 为了表征直流高侧条件下的行为、使用静态直流高电平驱动高输入(无开关)、并且 没有向低输入施加信号。 基于 LM2101 的自举电路拓扑(仅依赖于无内部电荷泵的自举二极管和电容器 (CBOOT))、预期结果是 CBOOT 将通过高侧栅极驱动和存在的任何负载逐渐耗尽、最终导致高侧输出关断。
观察到的行为: 与预期相反、高侧输出持续保持导通状态、并且没有下降或关断的迹象。 自举电压(以差分方式测量,VB−VS)无限期地保持稳定在 12V。 没有观察到可能导致 CBOOT 电刷新的周期性开关或低侧导通事件、这与低电平输入未被驱动这一事实一致。
电路详细信息:
- 电源电压 (VBAT):12V
- 输出级:标准半桥配置
- 自举电容器:每个 EVM 参考设计
- 输入信号:正常模式下为 PWM (~100kHz);高输入时为直流高电平、低输入时无信号可供实验
- 检查了进入 CBOOT 的所有潜在电荷馈送路径 — 未识别任何主动或寄生刷新机制
问题: 鉴于 LM2101 未包含内部电荷泵、在无低侧开关的静态直流高侧驱动条件下、自举电压无限期持续下去有什么机制? 如何在没有任何开关活动的情况下将 CBOOT 保持在 12V?
谢谢!