Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ40Z50-R2
你好
我们将 bq40z50-R2 与 4S3P 电池配置搭配使用、并通过 SMBus 与 Nuvoton 控制器 (P/N:M487KMCAN) 进行通信。 在电池充电期间、我们观察到来自 bq40z50-R2 的 SMBus 电流读数随机下降至 0mA 大约 10 秒。 在此期间、电池电量百分比似乎也不正确。 此外、 发生此问题时、电压读数从 0x00 变为 0xFF。 但是、重新启动 Nuvoton 控制器后、电流、电压和电池百分比读数将恢复正常。 您能帮助我们了解为什么电流读数暂时变为 0mA、电压值从 0x00 变为 0xFF、并且在此期间报告的电池百分比不正确吗?
谢谢你
Ankita