This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HC30-Q1:为了实现诊断功能、数据表中的 VBB 余量是多少?

Guru**** 2943270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1653354/tps1hc30-q1-what-value-is-vbb-headroom-referring-to-in-the-datasheet-for-diagnostic-functionality

器件型号: TPS1HC30-Q1

image.png

我有点不明白这个余量值是什么意思。 这是到 GND 的 VBB 电压吗? 该 VBB 电压是否连接到最大 VSNS? 我想知道如何找到该值以及如何计算该值? 为什么这不仅仅标记为电源电压或 VBB 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    是的、该规格规定、为了使 SNS 引脚达到给定 DIAG_EN 电压的最大电压、SNS-GND VBB 电压必须分别至少为 5.3V 或 6.5V。 但是、该器件的其他特性将在较低电压下按照数据表和 EC 表中的规定工作。

    谢谢、

    Patrick