Other Parts Discussed in Thread: TPS25752A, TPS25752AEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS25752A
TPS25752A 的评估板是否可用? 我可以实现以下功能吗?
-电源
- 100W (20V 5A)
- GPIO/I2C 驱动 ssmux 的 USB 3.0 线路
- USB 2.0 设备
-无 FW/SW
-直流输入(无电池供电应用)
谢谢