Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LM51772, LM51772EVM-HP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: LM51772EVM-HP
主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 LM51772、
您好、
我们正在测试 LM51772EVM-HP 演示板、我们能够对其进行 100W 独立测试、现在想通过 I2C 进行测试、我们根据 LM51772EVM-HP 规范配置了所需的硬件更改、并能够使用 USB2ANY 成功地将 EVM 连接到 LM51772 GUI(基于网络)并能够检测演示板、但我们无法通过 I2C 获得输出电压。 请提供一些建议。 谢谢。