This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01234:查询。

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1654929/tida-01234-query

器件型号: TIDA-01234

image.png

这里的升压到电池表是输入几乎恒定的、输出正在验证、但在这里升压意味着应该是输出电压、对于输入而言将是高电平。 它将如何 变得低电压。 如果进行升压电流会降低、电压会增加、但这里都在降低这种拓扑不太可能出现的情况、这有助于进行该查询。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarath I C、

    我不是设计此电路板的人、但在本例中、VOUT 表示二极管两端的电压、即 VOUT 到 VIN、而不是从 VOUT 到 GND 的电压。

    此致、
    Brigitte