This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:VDD 输出分析

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1649770/ucc28750-vdd-output-analysis

器件型号: UCC28750

使用 UCC287502 设计电源、原理图如下所示。 请查看该设计是否存在任何问题、并解释当使用不同的齐纳二极管、而 VDD 保持在 12V 以上时 PWM 不会输出的原因。
UCC287502DBV;1。 需要一个具有 NPN 晶体管软启动电源 VDD 的电路、包括推荐的外设元件模型、其中 B 端子使用齐纳稳压器。 UCC287502DBV、2。需要 TINA 仿真模型

sch.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的张平:

    感谢您关注我们的产品。

    采用 UCC287502 设计电源、原理图如下所示。 请查看该设计是否有任何问题、并解释当使用不同的齐纳二极管、而 PWM VDD 保持在 12V 以上时 PWM 不会输出的原因。[/报价]

    1.我们可以 移除组件 Q1、R12 和 D6。  通过 R3、R7 至 C5 的启动路径将是一条高阻抗路径 、因此 VDD 在启动时不会上升到高于导通阈值、并 在输出电压升高后由辅助绕组持续维持。 您是否计划实现 宽 输出电压范围?

    2. C10 处的 100nF 值过高、会通过增加 FET 的栅源电容来减慢开关的导通速度。 请将其减小。

    UCC287502DBV、1. 需要一个具有 NPN 晶体管软启动电源 VDD 的电路、包括推荐的外设元件模型、其中 B 端子使用齐纳稳压器。 UCC287502DBV、2。需要 TINA 仿真模型

    我无法完全理解您在此处的查询。 如果您要寻找 UCC287502 的 TINA 模型、很抱歉我们目前还没有该模型。 我们只有一个 SIMPLIS 模型。

    如果您的查询是其他问题、您能否以不同的方式描述问题?

    此致、

    Shailesh  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说的是 D7 齐纳或 D6 齐纳二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您联系我们。

    据我了解、D7 用于将输出电压调节至约 VZ (D7)+ Vf (D_U2)。

    D6 通过形成一个线性稳压器来将 VDD 限制为 VZ (D6)。

    问题在于 UCC28750x 的 VDDuvlo (ON) 阈值为 15.3V (typ)

    如果 D6 将 IC 钳位在 15.3V 以下、那么它永远不会导通。

    此致、

    Shailesh