This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:TPS62842DGRR 输出异常

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1654900/tps62840-tps62842dgrr-output-abnormal

器件型号: TPS62840

您好、亲爱的。

我打算使用 TPS62842DGRR 产生 3.2V。 插入 Type-C 时、电路板会自动通电、同时为电池充电。

有一个奇怪的问题。 实际上、当插入 Type-C 时、TPS62842DGRR 的输出约为 4.5V。 拔下 Type-C 并按下按钮时、TPS62842DGRR 的输出通常为 3.2V。

我知道电路很简单、但我真的不知道我的问题在哪里。

附件是我的示意图。 可以帮帮我吗?  

谢谢!

Power.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、S Sun、

    感谢将您的问题发布在 e2e 上。 我进行了原理图审阅、但没有发现 TPS62842DGRR 的任何问题、这可能很不寻常。 其他器件看起来似乎可以、但我不确定其他器件的电源时序和功能、因此您需要检查其他器件、或者您可以尝试通过单独测试每个器件来解耦问题。  

    此致、
    Zakir