Other Parts Discussed in Thread: LM5156-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LM5156
您好、
我正在尝试将 LM5156-Q1_TRANS Flyback_Startup PSpice 工程修改为 42V 输入转 24V/3A 隔离式反激式设计。
根据您的上述建议、我修改了交易信息。
设计工具的值为:
- VIN = 42V 固定电压
- VOUT = 24V
- IOUT = 3A
- Fsw = 250kHz
- Lm = 47uH
- NS/NP = 0.86
-初级 DCR = 30m Ω
-次级 DCR = 12m Ω
- Rcs = 15.4m Ω
我修改了 LM5156-Q1_TRANS_EVM.lib 中的 750317933 变压器子电路、如下所示:
```spice
Rpri 1 100 0.03.
Lpri 2 100 47u
E1 5_1 4 100 2 0.86
F1 100 2 V_VM1 0.86
RS1 6_1 3 0.012
我还更改了原理图值、如 VIN、Rload、Rcs、UVLO 分压器、反馈分压器 RT、软启动和补偿元件、以匹配 24V/3A 设计。
但是、仿真似乎未进入正常的反激运行状态:
- VOUT 未上升。
- 栅极不显示正常的开关脉冲。
- SW 保持在输入电压电平附近。
- CS 接近 0V。
您能否告知我的变压器子电路修改是否正确、以及栅极不开始切换时应检查什么?
我还想确认 E1/F1 应该是+0.86 还是–0.86、以及辅助绕组比率 E2/F2 = 0.5 是否可以保持不变。
由于客户将此解决方案与同类竞争器件进行比较、我们希望您能提供快速支持(如果可能)。
此致、
Conor