Other Parts Discussed in Thread: BQ78350
器件型号: BQ78350-R1A
主题: BQ78350 中讨论的其他器件
您好:
我正在为无人机、电动工具以及其他依靠换用技术较低成本电池(例如简单的收缩包装和平衡分线)的设计进行系统侧 BMS 设计、从而为客户提供最便宜的电池包、同时提供一定程度的电池数据遥测功能。 我知道、最好的实践通常都是让 BMS 与电池一起工作、但无人机市场有太多的廉价可插拔收缩包装的历史、因此能够为客户提供成本更高的技术电池。
我想了解一下、什么是适合此类监控的电量监测计设计。
我的理解是、Impedance Track 电量监测计对于此类设计来说绝对不合适、因为这些电量监测计真的需要与电池一起工作
一个简单的库仑计数器似乎不合适、因为它需要每次都充满电、以保持一致。 但是、具有 OCV 查找表的库仑计数器可能有效?
在我看来、基于电压的电量监测计与所需的电量监测计最接近、因此我考虑使用 BQ78350、我之前将其用作电池组侧 BMS 和电量监测计。 但该电量监测计确实需要一个学习周期、而这个周期永远不会随着系统的使用方式而发生。
我是否可以使用客户将用于生成一些学习的 BMS 映像的一些保留单位运行一些初始测试、然后获取 CEDV 参数的介入以创建一个黄金映像(设置为从不进行学习周期)、它只是永久保留这些相同的 CEDV 参数、以便获得比库仑计数器或基本 OCV 查找表更准确的信息? BQ78350 还将为他们提供他们想要从 BMS 中获取的其他参数、例如每个电芯的电压(电池包上有一个分接器可将其提供给系统侧 BMS)以及电流数据(出于电源 ORing 原因、电流将流经 BMS。
您是否有电量监测计的建议查看此类设置? 或提供有关如何充分利用 BQ78350 来实现这一目的的反馈?
感谢您的反馈。