This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:启动 TSD /自动重试行为和备选器件建议

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25983, TPS24750, TPS25990, TPS1685, TPS24751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1653189/tps25983-startup-tsd-auto-retry-behavior-and-alternative-device-recommendation

器件型号: TPS25983
主题中讨论的其他器件: TPS24750TPS25990TPS1685TPS24751

您好、

关于 TPS25983、我想提出另一个与之前在以下 TI E2E 主题中讨论的启动热关断和自动重试行为相关的问题。

TI E2E:TPS25983 关于启动期间热关断和自动重试行为的说明

客户正在考虑具有以下条件的电源开关应用:

  • 输入电压:12V
  • 输出电压:12V
  • 板载负载电容:10,000uF
  • 非板载负载:启动期间输出电压达到 4V 左右时、浪涌电流约为 4A
  • 客户无法使用 PG 信号来控制或启用下游负载
  • 客户打算在不向负载板添加新控制信号的情况下更换现有电源电路

根据前面的讨论、我们了解到、使用 TPS25983、如果在 VOUT 上升到接近 VIN 之前下游负载已经处于活动状态、则由于 VIN–VOUT 同时存在电压差和负载电流、内部 FET 可能会出现高功率耗散。 因此、器件可能会在启动期间进入热关断状态。

如果 TPS25983 不适用于上述工作条件、能否告知 TI 是否有任何可支持此用例的替代器件或推荐的电源开关应用?

此时、我们从启动 SOA 管理的角度考虑 TPS24750/TPS24751、或者从 TPS25990 或 TPS1685 等高电流电子保险丝器件作为可能的候选器件。 但是、如果有更适合此情况的 TI 器件、尤其是在启动期间以低输出电压流动的大输出电容和负载电流、我们将不胜感激。

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、

    TPS25990 是该应用的理想器件。 如果您需要 TPS25990 支持、请告诉我。

    此致、

    Mani。