This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65265:TPS65265 数据表

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65265

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1652735/tps65265-tps65265-datasheet

器件型号: TPS65265

请告诉我有关 TPS65265 数据表的信息。

(问题 1)
表 8-2 中 MODE 引脚的说明是否不正确?

【错误】连接至高电平或悬空

【正确】连接至高电平

注意:
第 4 页和第 18 页的解释中不会出现“浮动“。

不可能“第 4 页和第 18 页正确、只有表 8-2 不正确“?

(问题 2)
图 8-5 中的时序图显示了 ENx 引脚、但未显示 MODE 引脚。
请告诉我 MODE 引脚的锁存时序。

注意:
ENx 使用 VIH=1.15V、MODE 使用 VIH=2.6V、因此连接同一 3.3V 电源会得到 (2)。 锁存器时序是否有问题?

(1) MODE (3.3V)=>EN1 (3.3V)、(2) EN1 (3.3V)=>MODE (3.3V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsuchiya:

    我们将在内部进行检查、并告知您。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsuchiya:

    感谢您重点介绍表格、我们将更正表格。

    EN 引脚决定了电源序列、因此我们将提供 EN 引脚的时序。 但 MODE 引脚不决定器件的电源序列。 它只能决定要使用哪种电源序列模式。  

    1、自动电源排序。

    2.外部电源排序。

    此致、

    Manish