This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:更新状态

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1654979/bq40z50-r2-update-status

器件型号: BQ40Z50-R2

您好:  

如果我将 4S3P 电池组中的.srec 文件上传到 4S1P 电池组中、则从 0E 复位 Update Status。 它返回 00、但执行“Write All“后、会再次变为 0x04。 这是否是重置更新状态的正确方法?

我正在将同一个文件上传到 4S1P 电池组中、因为我不想再次执行 Chemistry ID 匹配、校准和电压设置。 因此、我所遵循的方法是否正确、或者是否需要做出任何更改?“
 
 谢谢你
 Ankita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankita、

    我不想再次执行 Chemistry ID 匹配、校准和电压设置。 所以、我遵循的方法是否正确、[/报价]

    您可以将 4S3P .srec 上传到 4S1P 电池组、但需要修改设计 容量 mAh 和 cWh、Qmax、chg 和 Dsg Current 阈值、退出阈值以及与容量相关的任何参数。 将更新状态设置为 0x02 并重新执行学习周期。 此外、根据所使用硬件的差异、可能仍有必要进行此操作

    谢谢您、
    Alan