This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27222:GaN 驱动器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27222, LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1654588/lm27222-gan-driver

器件型号: LM27222
主题中讨论的其他器件: LMG5200

我将使用 LM27222 作为两个 N 沟道 MOSFET 的驱动器、作为驱动器、为 GaN 放大器提供漏极电压。 放大器将用于脉冲射频信号、漏极电压将以相同的频率脉冲、以提高效率并降低散热。 我需要知道 LM27222 是否能够支持使用 CW 射频信号(持续导通)进行测试。

我们之前曾尝试将 LMG5200 用于脉冲直流驱动器、但发现在 CW 下使用时、放大器的漏极电压在几毫秒后便出现锯齿形。 我们必须构建一个子卡来解决问题。 我们在这个新的子卡应用程序中没有空间。

感谢您提供任何帮助/信息。

谢谢您、Jim Nolan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我不确定我是否了解您所使用的拓扑。 您可以发送方框图或原理图吗?

    此致、

    Amy