请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS922050
您好! 我正在尝试寻找一个良好的 1A CC LED 驱动器、而 TPS922050D1 或 D2 是一个很有吸引力的选择。 我确实需要使能输入、但我想知道 DIM 输入是否可用于此目的? 如果我将其拉至 GND、驱动器将关闭、它大约会使用多大的电流?
感谢您的帮助!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: TPS922050
您好! 我正在尝试寻找一个良好的 1A CC LED 驱动器、而 TPS922050D1 或 D2 是一个很有吸引力的选择。 我确实需要使能输入、但我想知道 DIM 输入是否可用于此目的? 如果我将其拉至 GND、驱动器将关闭、它大约会使用多大的电流?
感谢您的帮助!
尊敬的 Pol:
感谢您的联系。 请参阅 (+)【常见问题解答】TPS922051:如何设计适用于 TPS922051/0 的分流电阻器 Rlk_comp — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛
如果为 TPS922050D1 供电 VIN 并下拉 DIM、请参阅上述 Rlk_comp 常见问题解答、以便漏电流不会流经 LED。
谢谢!
BRS
卢西亚