Other Parts Discussed in Thread: LM5026, UCC2897A, UCC24612
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: UCC2897A
主题中讨论的其他器件: LM5026、 UCC24612
您好、TI 专家: 输入:36~75V 输出:12V 72V 该设计预计在 350kHz 频率下使用 UCC2897A(有源钳位正向)。 您是否建议使用 UCC24612 作为 SR IC?
或者您有其他建议吗?