This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF34:REF34 禁用输出

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: REF34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1655094/ref34-ref34-disabled-output

器件型号: REF34

我想使用 REF34 为 DAC 增加一个额外范围、因为 DAC 具有内部基准、其基准默认为上电。 是否可以连接 REF34 输出但将其禁用? 我知道在启用 REF34 之前、我必须正确定序禁用 DAC 的内部基准。 DAC 的基准低于 REF34 VIN 及其输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您的提问!

    REF34 带有一个使能引脚、可用于启用/禁用器件。 这样、您就可以根据需要连接但禁用输出。

    您可以在下面的引脚排列中看到引脚 3 处的使能引脚:

    此致、

    Andrew Li