This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79656-Q1:BQ79656-Q1 新设计相关问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79656-Q1, BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1651330/bq79656-q1-bq79656-q1-new-design-related-questions

器件型号: BQ79656-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ79616-Q1

您好:

我们目前正在为 AM62S/电动 EV 自行车应用开发新的 24S 锂离子电池管理系统、并正在评估 BQ79616-Q1 和 BQ79656-Q1 器件系列。

我们想讨论推荐的生产架构、包括:

  • BQ79600 与 BQ79656 的直接 UART 通信

  • 功能安全注意事项

  • 唤醒和故障处理策略

  • 产品路线图和生命周期预期

  • 长期可用性和迁移路径

您能否联系我们、联系适当的 TI 现场应用工程师 (FAE) 或电池管理专家进行本次讨论?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mahmoud、

    很抱歉耽误你的时间。 要回答您的问题:

    1.使用桥接 BQ79600 进行通信而不是与 BQ79656 直接 UART 通信的主要优势包括:

    • a. BQ79600 具有 SPI 通信功能、可实现更快的通信速度。
    • b.如果您对将主机 MCU 置于单独的板上感兴趣、可以使用 BQ79600 与 BQ79656 进行非板载菊花链通信。
    • c. BQ79600 具有反向唤醒功能、其中 IC 可以在检测到故障时唤醒主机。

    2.如需详细的功能安全信息、我建议查看我们安全文件夹中的功能安全手册/分析。 链接此文件 。 这两款器件都能够实现 ASIL-D 功能安全。

    3、设备在工作状态和低功耗状态下都有故障处理策略。  该器件集成了 NFAULT 驱动器、此驱动器可与主机 MCU 连接以用作故障中断。 当检测到故障时、NFAULT 驱动器将被下拉至低电平。 如上所述、使用 BQ79600 时可以使用反向唤醒功能。 BQ79600 能够在检测到故障后唤醒 PMIC 器件。

    4/5. 可以 在此处找到指向我们未来路线图的链接。

    此致、

    Rohin Nair