Other Parts Discussed in Thread: TPS3842-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS3840
主题: TPS3842-Q1 中讨论的其他器件
您好、
我们正在寻找以下器件的替代电压检测器/复位 IC:
当前器件:
- S-19100C31H-M5T2U, ABLIC
当前第一个候选人:
- BD49E31-MTR, ROHM
这是我们的第一个候选方案、因为我们以前已经使用过它。 我们仍在查看最新可用性。
我们还检查以下 TI 器件是否是可能的引脚兼容适用器件:
- TPS3840PL42DBVR
- TLV840MAPL31DBVQ1
- TLV840XAPL31DBVQ1
必需条件:
- CMOS 输出
-绝对最大电压或输入电压额定值为 7V 或更高
-复位延迟/复位响应时间 100 毫秒或更短
- 105°C 或更高的工作温度范围
-结温额定值为 125°C 或更高
在此阶段、我们倾向于选择一个可在现有 PCB 上使用的引脚兼容器件。
但是、如果在可用性、规格或封装尺寸方面有更好的选择、我们也可以考虑将来 PCB 会发生变化。
如果建议使用非引脚兼容器件、则最好使用比当前器件更小的封装。
您能否推荐合适的 TI 器件并告知上面列出的三个 TI 器件是否适用于此更换产品?
此致、
Conor