Other Parts Discussed in Thread: LM5122
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LM5122
如果 FB 电压在 LM5122 其余部分未通电时仍处于活动状态、则 LM5122 是否可能损坏或降级? 我有一种 LM5122 设计、其 24V 输出连接到超级电容器、后跟负载开关。 当负载开关关断且 LM5122 的电源断开时、超级电容器仍将通过反馈电阻器向 FB 引脚提供 1.2V 电压。 随着超级电容器的放电、电压将降低。