请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LM5030
我正在将 LM5030MMX/NOPB 用于 DC/DC 转换器、数据表中未介绍如何调整软启动电容器的大小。 这是特定于器件的内容、还是可以使用 I = C dv/dt 来确定大小?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: LM5030
我正在将 LM5030MMX/NOPB 用于 DC/DC 转换器、数据表中未介绍如何调整软启动电容器的大小。 这是特定于器件的内容、还是可以使用 I = C dv/dt 来确定大小?
尊敬的 Will:
是的、软启动电容器 的大小由 您希望为 转换器达到稳态工作条件而设置的时间决定。
例如、在稳定状态下、转换器将以占空比 D 运行。此占空比将对应于某些 COMP 电压值 Vcomp。
因此、您可以使用 I = C * dv/dt、其中 I 是 10uA 的软启动电流、dv 是 Vcomp、dt 是软启动时间。 然后、您可以求解 C
或者、您可以 通过尝试不同的值并探测启动时的输出电压上升来调整此电容器的大小。 您可以调整电容、以增加或减少观察到的启动时间。
谢谢、
John