Other Parts Discussed in Thread: LM25118
零件号: LM25118
您好、
我们计划在应用中使用 LM25118。
我下载了文件 SNVM212A.ZIP 、然后从中使用了.opj 文件、并模拟了默认配置值。 这是正常的工作。
我们的要求是输入电压为 8V 至 32V、输出电压为 24V @、负载电流为 1A。
当我尝试根据计算和仿真更改组件时、仍会获得默认配置值的输出。
请检查并告诉我们原因。 此外,如果我们缺少一些东西,请在这方面帮助我们。
此致、
Prahaladh S