This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:在原理图网络标签中引起混淆

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1655695/lm5176-q1-confusion-in-the-schematics-net-labels

器件型号: LM5176-Q1

WBDesign12v.pdf 
TI 团队大家好、

我对给定原理图中的标签
SW1_1
SW1_2
_HDRV1_1
_HDRV1_2
_LDRV1_1
_LDRV1_2

SW1 是否需要连接到 SW1 网络? HDRV1、HDRV2、LDRV1、LDRV2 相同、无论之后的_x 数量 如何、请指导确认这些网络应如何连接以及在何处连接? 因为每个网只有一个引脚。

谢谢你  
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vedant:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    抱歉、这种混淆、但这是 Webench 的行为。

    标签需要唯一、但连接了带有_x 的标签

    SO _SW1_1 和_SW1_2 已连接。

    此致、

     Stefan