Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, TPS65219EVM-SKT
器件型号: TPS6521905-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65219、 TPS65219EVM-SKT
你(们)好
我正在尝试使用 BPWin 软件对设备 TPS6521905WRHBRQ1 进行编程。
器件最初响应地址 0x30 并 对数据进行编程 、但当我读回器件寄存器时、器件不会响应从 0 到 7F 的任何地址。 这只发生在设备被编程一次,甚至器件 NVM ID 读出在编程后为 0 时。 有了新的样本,我们能够读取默认的寄存器数据和一个 NVM ID 。
我遵循的程序流在这里上传.
对设备进行编程后,将数据保存在 NVM 中,并给出了 NVM 验证的说明,还完成了所有指令。
我在编程后接收到数据、读回寄存器 0x34 的位 7 是 0x10、因此 根据编程流程、位 7 为 0
但是、当我对器件进行编程或读取时、器件不会响应任何地址、并且 NVM ID 在所有操作中都是 alo 0
为什么器件编程一次后没有响应?
请给 一些建议。