Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS2373-4EVM-758, UCC2897A, TPS2372
器件型号: TPS2373
主题中讨论的其他器件: UCC2897A、 TPS2372
尊敬的 TI 团队:
我们现在正在调查 802.3bt PD 4 类 (90W) 解决方案、例如 TPS2373、但我们的瓶颈是在于、我们的 PCB 布局面积非常严格、换句话说、我们需要在非常小的面积内设计该电路。
我们参考了 TPS2373 EVB 架构(文件:TPS2373-4EVM-758 Evaluation Module.pdf) 并找到电源分类是否为 4 类且传输功率= 90W、原理图中是否需要添加一个 PWM 控制器(如 UCC2897A)? 它似乎取代了 3 类 (60w) 设计中使用的 two Feds?
问题 1 UCC2897A 的使用是什么、它是必需的还是可选的?
问题 2 如果 UCC2897 是必要的、我们能否使用引脚接头将其放入另一个子卡中?
请给我们推荐、谢谢
Steven