This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74930-Q1:原理图审阅

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1654608/lm74930-q1-schematic-review

器件型号: LM74930-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM74930

尊敬的技术支持:

我设计了一个使用 LM74930 的板、用于实现反极性和保护功能。

这是我设计的原理图:

image.png

MOSFET 在任何情况下都保持关断、我无法理解为什么。 我还使用设计计算器工具作为元件尺寸标注的指南。

标称输入电压为 48V(在 36V - 50V 范围内)。

我断开 PCB 上的所有负载、以确保发生任何过流、但这并不起作用。

您能否查看该方案并提供一些有关必要测量和修改的提示?

此致、

Stefano

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefano:

    您在原理图中漏掉了该二极管。

    (VA 至 VS 二极管)

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shiven。

    感谢您的答复。 我添加了二极管 (D1、VA 至 VS)、但 MOSFET 仍保持关断状态。 我还尝试删除 OV 和 UVLO 保护、但没有改变。

    是否有其他建议或我必须测量和检查的事项?

    此致、

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefano:

    您是否可以将 10k VS 电阻降低到 2.2k 并进行测试?

    此致、

    Shiven Dhir