Other Parts Discussed in Thread: BQ25690EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ25690EVM
尊敬的 TI 团队:
当我在以下默认设置下测试 BQ25690EVM 时、我正在联系。
- 1A ICHG
- 4.2V/节
- 1 节锂聚合物电池 6200mA
- 3.3A ILIM 外部
寄存器设置保留为默认值。 ISYS 围绕 350mA 最大
我想知道为什么将充电电流限制为~μ A 590mA、充电状态显示为恒压充电、输入电压设置为 20V、并且 EVM 在工作台电源电流不受限制时获取的电流不超过 200mA。
请就此问题提供指导、因为这是一个紧急问题。
此致、
Ahmed Ali