This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622E:/QFN 设置

Guru**** 2941000 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25622E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1656003/bq25622e-qfn-setting

器件型号: BQ25622E

尊敬的 BQ25622E 支持团队:

●我们的产品设计请求:
BQ25622E 出厂时采用运输模式。
当用户购买产品并打开电源开关时、它会切换到正常模式。

要从运输模式返回正常模式、/QON 引脚需要设置为低电平 0.93 秒。
但是、由于所考虑产品的电源开关是滑动开关、因此打开电源应该可以在运输模式到正常模式之间正常工作。
但之后、/QON 引脚保持低电平、从而导致 IC 功能在 9 秒后触发复位的问题。

是否有方法可以防止即使/QON 引脚处于低电平超过 9 秒的情况下发生复位?

*充电时也会将设备置于正常模式,因此仅当操作电源开关时才会进入正常模式。

如果/QON 的电路配置不是由滑动开关固定为低电平、而是仅在执行 ON 操作时提供一段时间(大于 0.93 秒、小于 9 秒)的低电平脉冲?

我们正在考虑在运行电源开关时生成单稳态脉冲、但在电流消耗和 eBOM 成本方面没有找到好的方法。
除了生成单稳态脉冲之外、还有其他方法吗?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:  

    请在下面查看我的评论。  

    [报价 userid=“136566“ url=“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1656003/bq25622e-qfn-setting

    但之后、/QON 引脚保持低电平、从而导致 IC 功能在 9 秒后触发复位的问题。

    是否有方法可以防止即使/QON 引脚处于低电平超过 9 秒的情况下发生复位?

    [/报价]

    当使用 BQ25622E QON 引脚实现运输模式退出和系统复位功能时、每个事件都需要 QON 从高电平转换到低电平、以启动抗尖峰脉冲时间。 这意味着、如果 BQ25622E 处于运输模式、并且使用滑动开关退出运输模式、并且 QON 引脚无限期保持低电平、则也不会触发系统复位。 仅当 QON 恢复高电平、然后在所需典型值 12.5 秒(最长 14.5 秒)内驱动为低电平时才会发生系统复位。 如果预期行为不明确、请告诉我。  

    是否有办法防止即使/QON 引脚处于低电平超过 9 秒也发生重置?

    如果器件已经处于仅电池运行状态(即退出运输模式)、并且 QON 在所需时间内驱动为低电平、则无法防止系统复位。 尽管我想指出的是默认寄存器配置、但当输入源连接到 VBUS 时、系统不会复位。 数据表的表 8-4 对此进行了说明。  

    如果您的客户想消除触发系统复位的任何可能性、是的、我建议通过滑动开关用低脉冲而非固定低电平来控制 QON、但总的来说、当使用滑动开关退出运输模式时、只要 QON 保持低电平、不会也触发系统复位。  

    此致、

    Garrett