This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:bq3050:了解 SOH 计算逻辑、设置优化和 EOL 使用限制

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ3050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1656200/bq3050-bq3050-understanding-soh-calculation-logic-settings-optimization-and-eol-usage-limits

器件型号: BQ3050

您好:

我们正在将 bq3050 用于 3S1P 电池组、并且目前正在考虑将我们的寿命终止 (EOL) 标准从固定的使用年限/周期使用限制更改为基于运行状况 (SOH) 的限制。 因此、我们希望更好地了解底层算法。

  1. SOH 公式详细信息: 我们的理解是、对于 bq3050、SOH 只是通过将更新的 FullChargeCapacity (FCC) 除以 Design Capacity(或 Design Energy、具体取决于 CAPM)来计算。 这是整个计算、还是包括任何隐藏的过滤器或平滑系数?
  2. 间接变量: 通过基于 CEDV 的 FCC 更新间接考虑哪些数据闪存值/环境变量?
  3. 优化设置: 应优化哪些数据闪存设置以实现最准确和最可靠的 SOH 报告? 具体来说、EDV 老化因子是否有助于在长时间内稳定 SoH、是否应该启用/调优该因子?
  4. 误差估算和安全: 是否可以估算或计算所计算 SOH 的最大统计误差? CEDV 算法的 SOH 是否足够稳健、可用作淘汰电池包的独立安全/使用限制?
  5. 限制阈值: 如果将 SOH 用作停用限值被视为良好的做法、那么 TI 专家通常建议在考虑潜在的电量计量容差的情况下设置该阈值(例如,80%或更低)?

提前感谢您的支持!

此致、Anka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件。

    *由于 e2e 队列中存在大量问题、回复可能会延迟

    谢谢您、
    Alan