Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW
产品编号: BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW
您好团队
我尝试将数据文件 (df.fs) 刷写到几个 bq4050 单元。 我只想更新数据部分、而不是更新固件。 根据我的理解、df.fs 是唯一在刷写时将固件保留在器件上的文件、因为 bq.fs 或 srec 文件还包含指令存储器的副本。
我需要开发一个批处理工具来在生产车间对器件进行串行刷写、然后找到了 BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW 封装、根据说明、该封装可以处理 srec 和 flashstream 格式。
然而,我只能让它工作(具体来说,Prog40z5.exe)当给它一个适当的 srec 文件,而我的测试与 flashstream 格式是不成功的。
这是预期行为吗? 您能否建议一种 通过命令行将数据闪存流写入器件的方法?
谢谢你
Simone