This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:通过 I2C 禁用灌电流路径

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25730, TPS25751A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1656303/tps25730-disabling-sink-path-via-i2c

器件型号: TPS25730
主题中讨论的其他部件: TPS25751TPS25751A

您好的团队、

我的客户想知道是否有办法使用 I2C 寄存器设置来关闭器件中的 PP (PPHV 至 VBUS)?

我的理解是器件没有此功能、开关仅由 ADCinx 引脚控制、何时建立合约、但我想与大家确认。  

TPS25751 是否支持此功能?

谢谢、

Julius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julius

    正确、TPS25730 无法实现这一点、因为它是一个非常简单的器件、几乎不需要 I2C 交互。 TPS25751A 能够使用 SRDY 和 SRYR 4CC 命令实现这一点。 如果您需要、我可以离线分享该器件的技术参考手册(它将在接下来的几周内上线)。

    此致、
    Tim