Other Parts Discussed in Thread: TPS54J061
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS54J061
您好的团队、
客户希望在 3.3V 输入电压、1.05V 输出电压应用中使用 TPS54J061。 VIN 和 Vcc 连接在一起。 EN 通过 RC 滤波器连接到 Vin。 R 为 4.7K、C 为 0.01uF。 原理图是否正常? 它能否满足上电和断电序列?