This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:附加降压转换器的替代产品

Guru**** 2942630 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65224-Q1, TPS65219, AM625, LP87564-Q1, AM62P, TPSM82823, TPSM84538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1655049/tps65219-alternative-with-an-additional-buck-converter

器件型号: TPS65219
主题中讨论的其他器件: AM625TPS65224 、TPS65224-Q1、 TPSM82823TPSM84538

您好:

我的客户正在寻找一种他们可能使用 AM625 的设计、他们想知道 TPS65219 是否有替代 PMIC、它具有 4 个集成降压转换器而不是 3 个。 存在吗?  

此致、

Jason Maxwell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:  

    我们没有与 TPS65219 类似的另一款具有 4 个降压转换器和 LDO 的通用 PMIC。  
    我们的 LP8758-ex 和 LP87564-Q1 等 4 降压 PMIC 没有集成 LDO。

    用户可以考虑使用 TPS65224-Q1 、它是一款具有 4 个降压稳压器+ 3 个 LDO 的汽车类功能安全 PMIC。
    它通常用于为 AM62P 供电 、但也可能适用于 AM625。

    此致、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    感谢您的回答。 我们需要做什么来使 TPS65224 适用于 AM625?

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    当我和客户观察 TPS65224-Q1 时、我们注意到降压稳压器的压降为 1.2V、这在我看来似乎相当高了。 其理想解决方案是 3.8Vin 和 3.3Vout。 TPS65224-Q1 是否无法实现这一点?

    此致、

    Jason Maxwell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:  

    是的、降压稳压器的压降严格为 1.2V、因此当输入为 3.8V 时、降压稳压器无法输出 3.3V。

    它们在 3.3V 下尝试为哪个电压轨供电?
    通常、 当 VDDSHV5 的 VIN 也为 3.3V 时、LDO 可以在旁路模式下使用。  
    否则、必须将外部电源开关用于其他 3.3V 电源轨 DVDD3V3/VDDSHV_MCU。  
    遗憾的是、我们没有集成 3.3V 负载开关/降压转换器的 PMIC 解决方案。  

    此致、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    感谢您的确认。 它们需要 3.3V 电源轨用于外设、而不是 MCU/MPU。 他们希望通过为 PMIC 提供额外的电源轨来节省布板空间、但这似乎是不可行的。 TPS65219 能否接收 3.8V 的电压并产生 AM625 所需的全部电压(3.3V 电压轨除外)? 然后、我们可以 在 3.8V 至 3.3V 电源轨方面使用 TPSM82823(能够实现 100%占空比)。

    因此、我们总共通过 TPSM84538 将 8Vin-20Vin 降压至 3.8V。 然后是 TPS65219、从 3.8Vin 连接到没有 3.3V 的处理器电源轨。 和 TPSM82823 的 3.3V 电压范围? 该解决方案的总 IC 面积为 (14.85+25+5) mm^2 = 44.85mm^2。

    此致、
    Jason Maxwell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:  

    是的、TPS65219 +外部 3.3V 电源轨在此处可正常工作。  

    根据电压/DDR 类型、我建议使用其中一个预定义的 TPS65219 型号、该型号设置为 3.3V 电压  
    (TPS6521902、–03、–04、–08):  

    这些端口可以接受 3.8V 的电源电压、它们只需通过外部 3.3V 电源(而不是 3.8V 输入)为 LDO1 供电。  

    查看相应技术参考手册中的图表、如果对如何实施有任何疑问、敬请告知。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    感谢您的答复。 对我来说很有意义。 因此、如果它们确实产生 3.8V 电压、它是否可以转到除 LDO1(外部 3.3V 输入)和 LDO2(BUCK2 的 1.8V 输入)之外的所有输入? 如果可用、最好使用较低的输入电压为所有 LDO 提供电压。

    此致、

    Jason Maxwell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:  

    正确、  

    它们可以从外部 3.3V 电源轨为 PVIN_LDO1 和 PVIN_LDO34 供电、并从 1.8V BUCK2 输出为 PVIN_LDO2 供电。  

    此致、  

    Sarah