Other Parts Discussed in Thread: TPS23881
器件型号: TPS23881
你(们)好
您能帮助查看下面的 TPS23881 原理图以及是否需要进行调整、谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Gareth、
1.确保/RESET 引脚保持低电平、直到 VDD 和 VPWR 达到 UVLO。 这可以通过在/RESET 和 VDD 之间实现 RC 延迟来实现。 我看到这里已经有一个 10k 电阻器、但添加电容器可能是有益的。

2.端口 FET 的最小 Vth 应为 2V。

3.对于 4 线对端口、确保器件的奇数通道对应于 Alt-A 我看到已对通道 1 和 2 执行了此操作、但前提是其他通道用于 4 线对电源。
此致、
Anagha
您好 Gareth、
在之前的客户案例中、我们注意到、最小 Vth 低于 2V 的 FET 可能会导致栅极振荡、从而在浪涌和/或 PoE 握手的分类阶段导致电流控制不稳定。 这不是 Vth < 2V 时 FET 的保证故障、因为它主要取决于 FET 的质量。 在原理图审阅过程中、我们通常提到这是一个预防点。
我们参考设计中使用的 FET 是 CSD19538Q3A。 此 FET 的最小 Vth 为 2.8V。
此致、
Anagha
嗨、Anagha
请您帮助确认布局布线。 谢谢
嗨、Anagha
已修改、请确认。 谢谢
嗨、Anagha
供参考