This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337:输入电压范围

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1656396/lm337-input-voltage-range

器件型号: LM337

大家好!


我对 LM337 有一些疑问。

如果满足输入到输出差分电压、即使是–48V、它是否会正常运行?

可使用的最低负电压输入是多少?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuji:

    可以、只要满足输入到输出电压差分规格、并且不超过数据表中列出的绝对最大值、LDO 就会按预期工作。 这是因为这是一种悬空拓扑、因此这些引脚仅以彼此为基准、绝不会接地。 因此、理论上、LDO 在输入端能够承受无限低的电压。 实际上、LDO 周围的布局可能会设置最大物理值、因为高电压引脚和 GND 之间的电路板上其他位置可能没有足够的间隙。  

    此外、您还可能在启动时出现问题、因为当 LDO 未导通时、输出将浮动在零伏或接近零伏。 因此、如果输入电压转换率足够快、您可能会遇到输入电压上升速度快于输出上升速度的问题、并最终导致输入到输出电压差超过绝对最大规格。 例如、如果您在输入端施加–50V 的标称输出、那么在正常运行下、LDO 将正常工作、因为 VI - VO =–30V。 但是、如果输入电压具有无限快的压摆率(出于参数原因)、则输入将上升到–50V、而输出仍在 0V 左右浮动。 这将导致绝对最大值违例、并可能损坏器件。

    对于输入电压的绝对最大工作值、我取–40V 的绝对最大输入到输出差分值。 这样、您在启动期间不会出现可能超出绝对最大值的问题。 如果您希望在输入端使用–48V、则需要确保输入压摆率不会像上述那样在设计中成为问题。

    此致、

    亚丁