Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A, UCD3138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: UCD3138A
主题中讨论的其他器件: UCD3138
您好、
我收到了几个有关 UCD3138A 的问题、需要帮助:
1) 是否有关于 SDL 和 SDA 网络使用哪种驱动器/接收器的信息?
2) UCD3138A 是否有 IBIS 模型? 或者、您是否知道 UCD3138 和 UCD3138A 之间的 SCL 和 SDA 是否存在任何差异?
谢谢、我期待再次听到您的反馈。
-Fatima