This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:可以从电量监测计校准值中获取什么值

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1656391/bq34z100-r2-what-can-be-taken-from-gauge-calibration-values

部件号: BQ34Z100-R2
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

我有一个使用 bq34z100-R2 的原型电池监测器、现在将其配置为开始测试。

我在 bqstudio 的校准插件中同时运行 cc 偏移和电路板偏移、并得到–1449 的 cc 偏移和–23 的电路板偏移。  除了假设电量计已成功校准自身之外、我想知道我是否可以根据这些值中可能指导我进行设计修订。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    SRP 和 SRN 线路使用库仑计通过随时间积分电流来跟踪器件的电流。 CC 偏移是电流测量中的基线误差。 通常这用于补偿元件、PCB 布线、温漂等中的任何轻微容差。 电路板偏移也类似、其意义是“强制器件测量和存储电路板偏移“。  

    在面值中使用这些值并不一定指向硬件设计的特定部分、预计每个硬件设计都需要某种偏移。 只要您在 SRN 和 SRP 上使用建议的电容器、电阻器和检测电阻值并具有高容差、就要在两条线路上使用差分对布局、并使线路远离任何高 EMI 路径(比设计在使用中表现良好)。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢