Other Parts Discussed in Thread: LM5171, LM5171EVM-BIDIR
器件型号: LM5171-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5171、 LM5171EVM-BIDIR
你好
我对瞬态条件下的双向操作有疑问、尤其是在处理电感负载关断时。
在我的系统中、电阻负载和电感负载都连接到 VOUT。
当电感负载关断时、会产生反电动势、从而导致:
- VOUT 暂时增加(高于标称 14 伏)
-和电感器电流的反转
为了解决这个问题、我考虑了两种方法:
1) 动态地将 DIR 引脚从高电平(>2V,降压模式)更改为低电平(<1V,升压模式)
2) 使 DIR 保持固定(降压模式)并通过控制 ISET 来更改电流方向
我的问题是:
1) 考虑内部软启动/复位行为、是否建议在此类瞬态事件期间切换 DIR?
2) 或者、最好保持 DIR 固定并在双向操作期间依靠 ISET 来处理电流反转吗?
3) 在基于 ISET 的方法中、该器件是否可以在不明确切换 DIR 的情况下自然吸收反向电流(来自电感反冲)?
此外、在此事件期间、电阻负载保持连接至 VOUT。
我是否应该担心影响阻性负载的输出电压中断或不稳定?
希望您能就这种情况下的首选控制策略提供指导。
此致、