This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS16630-32EVM:在 MODE 引脚开路时的 OVP 运行

Guru**** 2943370 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS16630-32EVM, TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1647145/tps16630-32evm-ovp-operation-at-mode-pin-open

器件型号: TPS16630-32EVM
主题中讨论的其他器件: TPS1663

尊敬的专家:

我的客户对 TPS16630-32EVM 发了言、对 OVP 的运行有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

“问题“

关于 OVP 操作、数据表和 EVM 手册之间有不同的说明。

我确认、当输入电压升高到 35V 以上时、输出电压变为 0V、如“TPS16630-32-EVM“用户指南 3.4.2 UVLO、OVP 测试的第 5 节所述。

[1]关于 TPS16632、第 6 节规定、当输入电压降至 33V 以下时、输出应该会恢复、但它没有恢复。 它与用户指南 3.4.2 的说明不同

原因可能是什么?

之后、我确认当输入电压降至 18V 的 CH2 UVLO 限值以下时、输出电压恢复、
然后再次增加至大约 20V。

(1) 数据表第 26 页的表 8-1 指出、从闭锁状态恢复的方法包括将 STDN 和 UVLO 引脚从 L 设置为 H、或关闭 VIN、然后再次打开。

(2) TPS16630-32EVM 手册的第 3.4.2 节 UVLO、OVP 测试指出、第 6 节中的输出在电压降至 33V 时导通。

(由于 MODE 引脚开路)这是否意味着“评估板的用户指南“不正确?

[2]对于 TPS16630

无论 MODE 引脚的状态如何(开路或短路)、当电压略微降低(约 31V)时、输出都会导通、这与 EVM 用户指南的第 3 节中显示的行为相匹配。
3.4.2 UVLO、OVP 测试。
不过、这似乎与 TPS1663 数据表中的表 8-1 不同。  
(由于 MODE 引脚处于开路状态、处于闭锁模式、除非执行以下操作之一、否则该引脚将不会恢复:下电上电、SHDN 低电平→高电平=评估板 S1 下降、UVLO 低电平→高电平=评估板电源电压从 18V 以下增加到 24V。)

请您告知一下、什么是正确的?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    OVP 具有迟滞。 您可以检查 EC 表 OVPR 和 OVPF。 当电压低于 OVP 下降阈值时、器件将重新导通。

    无论 MODE 引脚如何、OVP 都不是闭锁故障。

    谢谢
    Amrit   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您的答复。

    您提到的 TPS16630 和 TPS16632 在输入电压低于 OVPF (1.122V typ) 时重新启动。

    然而、TPS16632 没有 OVP 引脚、也没有描述 重启电压、

    您能告诉我 TPS16632 的 OVPF(重启电压)吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    这只是一个提醒,我仍然期待着等待你的答案。

    客户正在等待答案。

    请您在方便时尽早答复。

    感谢您的大力帮助。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。

    TPS16632 具有 OVP 钳位。

    当您继续增加电压时、162mS 后、器件将关闭、或者 TSD 可能在此之前达到。

    您的应用需要钳位功能或可调节 OVP?

    这两种行为是不同的。 如果器件在钳位和关断期间达到 TSD、则属于闭锁故障。

    谢谢  
    Amrit   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您的答复。

    问题是 OVP 的释放条件。  

    我从数据表 (8.3.3 过压保护 (OVP)) 中发现、这取决于 MODE 引脚的条件。

    我还理解、这与 TPS16630 释放 OVP 的条件不同。

    如果我的理解不正确、请告诉我。

    感谢您的大力帮助。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

    当您在钳位期间释放 OVP 时、它将恢复。 但是、如果 162mS 计时器到期、它将关闭。

    在 TPS16630 上、OVP 具有迟滞。

    谢谢
    Amrit