Other Parts Discussed in Thread: UCC28881
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: UCC28881
我必须为轻负载设计非隔离式降压转换器、我找到了 ucc28881 组件。
降压转换器的要求如下:
VIN=270V、Vout=24V 100mA (Pout=2.4W) 80mA (Pout=1.92W)
ucc28881 的效率应约为 80%、即引脚=3W、因此器件的功耗应为 1、4W。
工作温度 范围 为–30°C 至 100°C。
根据数据表中的结至环境热阻 134.4°C/W、如果温度为 100°C、我只能耗散 372mW。
如果我无法将该组件 (ucc28881) 用于我的设计、您能否尽可能推荐其他组件?
提前感谢您。
Piero