This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1210-Q1:需要信息

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1655654/tps1210-q1-information-required

器件型号: TPS1210-Q1

您好、

我必须设计充电/放电电路具有保护功能、例如电池短路、充电低电压、过压等和电池百分比、低成本解决方案。

我的电池电压为 3.7V 15AH。

此致、

Anurag

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:

    请查看数据表和 EVM、以获得设计帮助。

    最小 Vs 为 3.5V。 因此、最好考虑具有较低电压要求的 HSS。  

    谢谢、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能提出任何 IC 的应用手册和用法吗?  

    /a.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:  

    我正在检查这个。  

    Sarah