Other Parts Discussed in Thread: LMR36006
器件型号: LMR36006
您好:
我正在寻找设计问题的帮助。 如设计部分的屏幕截图所示、我使用 LMR36006 将电源从 24V-36V 转换为 5V。 然而、在测试过程中、我发现功耗比应该增加(大约增加 50%)。 该降压转换器仅用于为电路板上的元件供电。 在进一步调查期间、我确定 LMR 后面电路板的功耗与预期类似、并且 LMR 本身会变得相当热。 此外、随着电压升高、功耗会进一步增加、这超出了仅在较高电压下效率下降的预期。 这个项目的 5 块 PCB 以及其他项目的 PCB 上都存在这个问题、因此不应出现组装问题。
感谢你的帮助。