This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:TIDA-00917 参考设计中有关隔离元件和缺失原理图的说明

Guru**** 2943370 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1656595/iso5852s-clarification-on-isolation-components-and-missing-schematic-in-tida-00917-reference-design

零件号: ISO5852S
Thread 中讨论的其他器件: TIDA-00917

尊敬的 TI 团队:

我目前正在查看 适用于电源转换器应用的 TI 参考设计 TIDA-00917。

在此设计中、我注意到 ORing  是在栅极驱动器级之前使用的。 但是、我不清楚它们在此设计中的确切功能和实现。

此外、我无法   在 TI 设计资源或库中找到与此 ORing 部分相关的详细原理图。

感谢您对以下内容的支持:

  • 说明 本设计中“ORring“/“隔离/检测级“的含义
  • 在栅极驱动器之前放置此电路的目的
  • 访问或有关查找 完整原理图(包括设计的这一部分)的指导
  • 了解此电路如何影响 转换器的整体运行和性能

您的指导将帮助我更好地了解并在转换器应用中实施此设计。

感谢您的支持。

此致、
Prabhu K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prabhu:

    原理图参考了第 1 页上的 OR'ing 逻辑:

    在典型应用中、“或“与“复位逻辑由微控制器处理。 微控制器处理高侧和低侧 FET 的时序、确保它们在正确的开关频率下运行、并且不会同时处于高电平。 这就是逻辑的 OR'ing 部分的含义。 高侧或低侧都可以在任何时候处于有效状态。

    微控制器还可以处理 READY 引脚和 FAULT 引脚后面的逻辑。 这种逻辑的复杂性各不相同、但可以非常简单、例如确保栅极驱动器在故障后复位、并确保在高侧和低侧都发送就绪信号之前不会开始开关。

    OR-ing 逻辑不需要是微控制器。 它也可以通过分立式电路实现。

    OR-ing 逻辑:确保高侧栅极驱动器和低侧栅极驱动器不是同时导通。 高侧或低侧。  

    此致、

    Carter