Other Parts Discussed in Thread: TPS54062
器件型号: TPS54062
我们使用 TPS54062 超过 10 年来为灯驱动器的控制电路提供 5V 电压
我们观察了 TPS54062 缓冲器对主开关模式 LED 灯驱动器的干扰。
有高噪声水平、 以低照度水平下的光闪烁表示、驱动器(和 TPS54062)输入为 30V。
请建议采取措施来降低 TPS54062 降压电路产生的 EMI 干扰。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Arie、
对这种拖延的答复表示歉意。
可以使用缓冲电路并优化布局来降低 EMI。
您能分享一下您的布局吗?
此外、在输入端使用 LC 滤波器来减少 EMI 传播到 30V 输入电源轨。
谢谢。此致、
南迪