Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1, TPS6593-Q1
器件型号: TPS65930
主题中讨论的其他器件: TPS6593-Q1、TPS6594-Q1
嗨、团队、我有两个测试文件。 使用测试文件 1 我可以对器件进行编程、但使用测试文件 2 时、我在尝试对文件 2 的第 4 页进行编程时看到失败。 我希望您帮助验证测试文件 2. 测试文件 2.txt 测试文件 1.txt
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1, TPS6593-Q1
器件型号: TPS65930
主题中讨论的其他器件: TPS6593-Q1、TPS6594-Q1
嗨、团队、我有两个测试文件。 使用测试文件 1 我可以对器件进行编程、但使用测试文件 2 时、我在尝试对文件 2 的第 4 页进行编程时看到失败。 我希望您帮助验证测试文件 2. 测试文件 2.txt 测试文件 1.txt
尊敬的 Mer Pri:
您能否说明此处使用的器件的完整器件型号、是 TPS65930 还是 TPS6593-Q1?
此致、
Sarah
尊敬的 Mer:
是的、尽管对于 TPS6593-Q1 器件、I2C2 地址预计 被编程为 0x12、但第二个测试文件正在更改、这似乎是导致您出现问题的原因。 这是因为 TPS6593-Q1 的底层寄存器映射 与 TPS6594-Q1 非常相似、允许重新配置 I2C2 地址。 我建议将测试文件 2 中寄存器 0x0123 的值更改为 0x12、而不是 0x13、以便纠正此问题。 如果还有其他问题或此解决方案不起作用、请继续联系。
此致、
Ethan