This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:实现大输入电容的高效方法

Guru**** 2949580 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1656685/bq25890-efficient-ways-to-achieve-bulk-input-capacitance

器件型号: BQ25890

大家好、我正在研究一款使用 USB 并将大规模用于最终产品(使用 BQ25890)的 PCB。

因此、VBUS 线路上的电容不能超过 10uF。 在这种情况下、建议 在 VBUS 线路上使用一个 1uF 电容器、并在 PMID 和 PGND 之间连接一个 8.2uF 电容器。

然而、8.2 μ F 陶瓷电容器非常昂贵且难以采购。

在这种情况下、是否可以使用以下任何解决方案:

  1. 将 8.2uF 拆分为多个电容器 (4.7uF、3.3uF、200nF) 或其他任意组合
  2. 在 PMID 和 PGND 之间使用 6.8uF 电容器  
  3. 我们还可以考虑其他类型的电容器、这些电容器可能具有较低的 ESR 额定值、其中 8.2uF 可能更实惠

请告诉我、这些解决方案中的任何一个是否可以长期采用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaryan:  

    请在下面查看我的评论。  

    BQ25890 对输入电容的最低要求是在 VBUS 处为 1uF、在 PMID 处为 8.2uF、但您不需要使用精确的 8.2uF 值电容器。 考虑到最低要求、我不建议在 PMID 和 GND 之间使用 6.8uF 电容器。  

    为了代替单个 8.2uF 陶瓷电容器、您可以使用多个并联电容器连接到 GND、总电容值至少为 8.2uF、或使用更常见的替代电容器值(例如单个 10uF)。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Garrett。 您是否建议从开始使用任何特定的组合开始? 直接使用 10uF 电容器是不可能长期的、如我所说。

    我想一起使用一个 6.8uF 和一个 2.2uF 电容器、总计高达 9uF。 如果在这种情况下可能建议使用任何更好的组合、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaryan:  

    ]我想一起使用 6.8 μ F 和 2.2 μ F 电容器、总计最多 9 μ F。

    这是一个可接受的组合、可以满足 PMID 引脚处的最小 8.2uF 要求。 除了 1uF 之外、我对 VBUS 的选择没有任何问题。  

    此致、

    Garrett