请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: PMP21309
此设计是否适用于采用散热器、具有类似输入和 48V 输出的传导冷却功能的 300W?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: PMP21309
此设计是否适用于采用散热器、具有类似输入和 48V 输出的传导冷却功能的 300W?